This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378216/lm5160a-lm5160a

器件型号:LM5160A

工具与软件:

当我们将此 IC 用作 Flybuck 电路时所用的电流。 根据电感计算公式、这应该是最大值、而不是最小值限制、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dang  

     根据数据表、您是正确的。 请参阅数据表中的公式13。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    呃? 我说:这是最大值,你说这是最小值,那么,谁是对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dang

    根据数据表、它是最小电感值。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但为什么在官方网站上介绍的演示板中计算出它为94uH、但实际选择了60uH?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dang

    我不确定您是如何在 Excel 文件中计算电感值的。  

    请阅读数据表中的8.2.1.2.4部分。 您可以清楚地看到、26uH 是计算得出的最小 L 值、选择了47uH。  

    根据公式13、确定电感的最小值、如所示 26 µH 对于 VIN = 65V (最大值)和
    电感器纹波电流等于最大负载电流的40%。 留出一些电感裕度
    随电流变化、请选择更高的 L1 (L)=标准值 47 µH 响应信息。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我随附的 Excel 文件是您官方网站上的演示板计算手册、而不是我自己计算的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaofeng:

    Eric 很好、让我试着回答你。  设计计算器中的最小电感计算使用与数据表相同的公式、其中所需的纹波电流设置为40%。  我们的设计计算器旨在帮助用户顺利上手。

    20%至40%的纹波电流是根据经验得出的  总体优化设计、但这并不是绝对要求。 理论上、该电路应适用于任何电感、但选择其他元件可能会变得困难甚至不可行。 用户还可以选择现成的变压器、即使它略偏离计算器的建议值也是如此。  这就是为什么我们将最终决定留给用户的原因。  最后、用户应始终通过实验来验证性能。

    回到您的具体问题: 通过选择 60uH、纹波电流将大约为60%、它应该仍能正常工作。  

    希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Youhao