This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:希望与 BQ79656-Q1通信

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1, TMS570LS1224, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379607/bq79656-q1-want-to-communicate-with-bq79656-q1

器件型号:BQ79656-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LS1224BQ79616

工具与软件:

大家好!

我必须 通过 UART 直接与 BQ79656-Q1通信(没有桥接 IC ),如果有任何机构有这种类型的例子,请提供我.

我的 MCU 是 TMS570LS1224系列。

(2) 是否可以使用  BQ79656-Q1作为菊花链通信的基底器件。

如果是、请提供  BQ79656-Q1用作基底器件的示例(如果有)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    带 MCU 和不带桥接器的 BQ79656通信与 BQ79616器件相同。 使用 UART 的616的任何代码或示例将转换到656。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zachary Balov ,

    感谢您的回复您是否具有  BQ79616器  件或 BQ79656-Q1器件的示例代码

    我的 MCU 是 TMS570LS1224系列。

    如果您有、请提供给我  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会看看我能做些什么。  

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zachary Balov ,

    感谢您的回复  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在电子邮件中与您联系、以获取有关设置 mySecure 以便访问616个代码的说明。

    此致!
    Zachary