请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79656-Q1 Thread 中讨论的其他器件: TMS570LS1224、 BQ79616
工具与软件:
大家好!
我必须 通过 UART 直接与 BQ79656-Q1通信(没有桥接 IC ),如果有任何机构有这种类型的例子,请提供我.
我的 MCU 是 TMS570LS1224系列。
(2) 是否可以使用 BQ79656-Q1作为菊花链通信的基底器件。
如果是、请提供 BQ79656-Q1用作基底器件的示例(如果有)。
谢谢。