This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BAT 引脚悬空是否会造成任何潜在的损害?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381305/bq76942-any-potential-harm-from-floating-bat-pin

器件型号:BQ76942

工具与软件:

大家好、下面所示的设计(简化图)在存储和运输期间使 BAT (和 PACK)引脚保持断开状态。 断开点在图中显示为开关。  

请注意、VC0-VC10引脚仍是连接到各自的电芯、因此 VC10和断开的 BAT 引脚之间可能存在25V 的差异。

我在数据表中找不到任何暗示这可能有害的内容、但我想仔细检查、因为我们遇到了 BQ76942 故障的一些问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 和 PACK 引脚的绝对最大额定值为 VSS + 85V。 它们应该能够处理悬空的情况。 对于该器件、VC10和 BAT 的电压可能相差很大、而不会对器件造成任何损坏、并且可以独立运行。

    此致、

    Thomas Rainey