请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 工具与软件:
大家好、下面所示的设计(简化图)在存储和运输期间使 BAT (和 PACK)引脚保持断开状态。 断开点在图中显示为开关。
请注意、VC0-VC10引脚仍是连接到各自的电芯、因此 VC10和断开的 BAT 引脚之间可能存在25V 的差异。
我在数据表中找不到任何暗示这可能有害的内容、但我想仔细检查、因为我们遇到了 BQ76942 故障的一些问题。
谢谢你。