This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:[Mitac E7142]非线性功能 OSR 和放大器;GUI 上的 USR

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381405/tps53689t-mitac-e7142-nonlinear-function-osr-usr-on-gui

器件型号:TPS53689T
主题中讨论的其他器件: CSD95510

工具与软件:

尊敬的团队:

目前、我正在为客户测试 TPS53689T + CSD95510解决方案、并尝试优化配置代码以使所有瞬态裕度>10mV。

和 I 使用 非线性函数 OSR 和 USR 降低过冲和下冲电压、另请参阅 TPS53689T 数据表 的第7.3.4.7节、了解 OSR 和 USR 函数。

但客户告诉我、他们不希望我们使用 OSR 和 USR 功能、因为他们使用了其他竞争对手的控制器、它具有类似的功能、并会导致过热问题。

我的问题是:

  • OSR 和 USR 是否会导致器件 温度升高?
  • 数据表仅说明 车身制动、其他 OSR 功能如何工作?  
    • 仅脉冲截断
    • 体制动+脉冲截断
    • 仅车身制动
    • 所有相位均位于吨位时的脉冲截断。
  • USR  功能的工作原理是什么?
  • 我们是否有相关文档和测试报告对此进行了详细说明?

谢谢!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    客户提到的过热问题是具有体制动的 OSR 功能、这意味着 PWM 将处于 tri 状态、连续电感器电流将在触发 OSR 功能后流经低侧 MOS 的体二极管。 由于电感器 x Vdiode 的续流电流较大、这将使温度上升。

    我们建议在没有体制动的情况下启用 OSR 功能。

    对于 OSR 和 USR 功能、请 参阅  7.3.4.7非线性:下冲衰减(USR)、过冲衰减(OSR)和动态积分 规格。

    此致、

    Jack Su