请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51772 工具与软件:
您好、先生、
我们有客户询问、但我们不确定是否符合该规格、
1.需要软启动功能、LM51772是否在保护功能触发后停止输出?
2.当电流达到 OCP 的时候、输出关闭、过流缓解后、输出恢复供电。 此时软启动是否会再次工作? 如果 IC 重新启动、软启动是否会再次运行?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.