This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:软启动和断续模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381495/lm51772-soft-start-and-hiccup-mode

器件型号:LM51772

工具与软件:

您好、先生、

我们有客户询问、但我们不确定是否符合该规格、

1.需要软启动功能、LM51772是否在保护功能触发后停止输出?

2.当电流达到 OCP 的时候、输出关闭、过流缓解后、输出恢复供电。 此时软启动是否会再次工作? 如果 IC 重新启动、软启动是否会再次运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    从上面复制的数据表部分可以看到、该器件提供了两种不同的过流保护方法:

    逐周期:器件确实停止当前周期并在下一个周期从下一个时钟相位开始。

    自动切断与恢复模式:如果检测到几个过流周期、自动切断与恢复将被激活、器件会在断续时间内处于空闲状态、然后以软启动阶段重新启动

    只要存在并检测到过流、两种保护模式都将保持开启状态。

    此致、

     Stefan