请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51420 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们计划在工业设计中使用 LMR51420来提供5V 电压。 系统输入电压为24VDC、也是直流/直流的输入。 由于布线错误、DCDC 的5V 输出可能会错误地连接到24V。 我们必须确保设计不发生故障。
在故障情况下、直流/直流转换器的输出等于输入、因此我认为高侧 FET 不存在风险。 但是、如果转换器继续开关、低侧 FET 会将输出切换到 GND。 我们的想法是监控输出是否存在过压情况并禁用 LMR51420。 在这种情况下、所有 FET 都会关断。 24V 电压介于最高 额定值、芯片能够承受。
请。 检查我们的假设是否正确。
提前感谢
Lothar