This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 防止反馈

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380363/protection-against-backfeeding

器件型号:LMR51420

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划在工业设计中使用 LMR51420来提供5V 电压。 系统输入电压为24VDC、也是直流/直流的输入。 由于布线错误、DCDC 的5V 输出可能会错误地连接到24V。 我们必须确保设计不发生故障。

在故障情况下、直流/直流转换器的输出等于输入、因此我认为高侧 FET 不存在风险。 但是、如果转换器继续开关、低侧 FET 会将输出切换到 GND。 我们的想法是监控输出是否存在过压情况并禁用 LMR51420。 在这种情况下、所有 FET 都会关断。 24V 电压介于最高 额定值、芯片能够承受。

请。 检查我们的假设是否正确。  

提前感谢

Lothar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    发生故障时、输入电源和输出节点是否均为24V??

    或者、当输出节点连接到24V 时、输入电源会浮动吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、弗兰克! 是的、因为故障的24V 来自为直流/直流转换器供电的同一电源。   Lothar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我同意您的假设和您监督产出的计划。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。