This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2392255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379780/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我将使用4节电池堆叠的 BQ76952、其中电池为1、2、3和16。  我有一个关于350mA 的外部平衡电路。  电池1、2和3的平衡非常正常、但电池16似乎无法平衡、即使 BQ Studio 显示它正在进行平衡。  

我附上了原理图的 word doc。  该系统支持多达14节电池、通过填充选项/型号、我们拥有几个板 SKU 以支持不同的电池组。 原理图中的该电阻器适用于4堆叠。 0欧姆电阻连接所有未使用的电芯。

我们使用了建议的100欧姆电阻器(R24等所有电阻器)来降低 BQ76952中的热量、并使用12欧姆、2W 电阻器进行外部平衡。 我们还在 TI 建议的16单元上使用20欧姆(R129)。

  e2e.ti.com/.../Balancing.docx

谢谢!!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将查看您的原理图、并在明天之前给您一个答复。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否在 VC16引脚上发送电压波形?

    如果 VC16正在平衡、则 VC16和 VC3的波形应与此类似:

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    随附的是示波器屏幕截图。  我认为我们或许应该关注 VC15、因为这是用于驱动 FET 的信号?   黄色表示 VC3、蓝色表示 VC16。 如果您需要其他示波器屏幕截图、请告诉我。

    谢谢!!!!  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    是的、VC15是测量此处电压的最佳位置。

    我假设 Cell15和 Cell3节点连接到 Cell3的正极侧、对吗?

    如果是这种情况、我从原理图中注意到的是、您可以并联 Q33 MOSFET 上的电阻。 如果 Cell15/cell3连接到同一个电池、则 R135/R154似乎与我并行。 我建议移除 R154、看看现在是否可以正常工作。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luis! 很高兴听到您的声音。 并联电阻的良好阻值。  由于原理图支持的堆叠数量多、原理图可能会令人困惑!!  我给它一个镜头,让你知道。  一如既往、非常感谢!!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我们花了几分钟时间来看看这个。 确定了我所拥有的电路板上的 VC1、2、3和16引脚的范围、它们均在切换。 VC1和 VC2与 VC3和 VC6一样反相、从而与 Tom 发送的示波器屏幕截图相匹配。  查看原理图时、我注意到这两个电阻器不是并联的、因为 CELL3和 CELL15未连接、我认为应该是这两个电阻器。  因此、我删除了 R154并将 CELL15连接到 CELL3。  我仍然可以正确读取电池电压、但在宽松模式下、我没有看到电池16进行平衡。 它会继续丢失电荷。 它是3.506 (以前是3.521)、但其他三个单元是3.711、3.884和4.067。

    我还注意到 Cell Balancing Active Cell 寄存器始终位于0x0005。 我以前在0x8002和0x0005看到过它。 我将 VCELL 模式设置为0x8007且 Cell Balance Max Cells = 2。  我测量了 R129 (CELL16和 VC16)上的电压、它为0伏、这意味着它不平衡。 但我开始想、 没有办法为顶部电池充电、由于顶部电池的电压低于其他三个电池、因此无法平衡。  只有当电压高于 VC3时(我想!)、它才能保持平衡。  

    我将系统置于 CHARGE 模式、看看电池充电时是否达到平衡状态、或者是否应该对电池1-3放电并为电池16充电、看看电池是否平衡其他电池。

    你怎么看?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、也许在 FET 开启时、电流会流到顶部电池的负节点?  可能我没看到它了。  如果是这种情况,那么我只是有点困惑,为什么第16节电池不平衡!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    在测量 R129上的电压时、您是否使用探头进行测量? 我认为实际测量 R135是不错的做法、因为该电阻器会使平衡 MOSFET 导通。  

    但是我开始想、 没有为顶部电池充电的途径、而且由于顶部电池的电压低于其他三个电池、因此无法平衡。  只有当它的电压高于 VC3时它才会保持平衡[/报价]

    是的、如果电池16低于其他三节电池、则不会进行平衡。 但是、其他电芯可能会保持平衡、以满足第16节电芯的电平。 由于这是被动电池平衡、因此唯一的平衡方法是消耗功率。 您提到此电池单元的电压为3.5V、而其他电池单元的电压较高、因此在这种情况下、该电池单元永远不会达到平衡(至少自主)。

    如果您手动启用平衡、它应该能够开始平衡、您可以尝试这样做作为快速测试、以查看该电池是否可以实现平衡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    您是否同意我必须连接 CELL15和 CELL3信号?  如果电池16低于另一个电池且无法平衡、那么手动平衡它们将如何改变这种情况?

    我让电池组夜间进行平衡是一种放松的状态。 Cell Balancing Active 电芯在0x0004和0x0002之间切换。  我在将 VCELL 模式设置为0x8007时、不再看到最高有效位设置(0x8000)。 因此、似乎该电池单元没有自主平衡? 为什么会这样呢?

    目前、我连接了 CELL3和 CELL16、并且移除了 R154、因为它们现在与连接的电池信号并联。   当我使用 DVM 读取电压时、BQStudio 报告正确的电压、但我从未看到设置了0x8000位、并且从未驱动 Q33的栅极。

    我现在正在为电池充电、电池1为3.823V、电池2为3.875V、电池3为3.802V、电池16为3.792V。  电池平衡功能保持在0x0002、我确实看到电芯2处的 FET 栅极被驱动。 电芯3的栅极正在切换、但反转、因此 Vgs 在0V 和负电压之间切换、不会导通 FET。 电池2的 VGS 在0V 和1.8V 之间切换。 FET 的 VGS 为 1.0V (最大值)、因此它是开启的。   

    似乎有些事情是不对的。 我将平衡关闭电压设置为10mV。 这可能有点太低了吗? 我这样做了、所有这些都将持续保持平衡。 但有一点让我困惑、那就是 Cell Balancing Active Cells 现在卡在0x0002。 我将其更改为75mV、现在它会停止并开始平衡、但我再次看到0x0002。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    您同意我必须连接 CELL15和 CELL3信号吗?  如果单元格16低于另一个单元格且无法平衡、那么手动平衡它们将如何改变这一点?

    是的、这两个必须一起。 由于手动电池平衡会忽略电池电压、因此无论实际电池电压如何(因为假定主机要做出所有平衡决策)、电池都能保持平衡。 这只是为了检查电池是否能够平衡(因为我认为这是主要的问题/问题)。

    我现在正在为电池充电、电芯1为3.823V、电芯2为3.875V、电芯3为3.802V、电芯16为3.792V。  [报价]

    我确实认为这就是16电芯不进行平衡的原因、它是电压最弱/最低的电芯。

    被动电芯均衡只会降低电芯的电压、因为它只能烧毁电池的额外电量。 由于 Cell 16是电压最低的电池、因此其他电池 可以平衡以降至 Cell 16的电平、但它们不会低于 Cell 16。 这可能适用于所有在电池串中具有最低电压的电池。

    这有道理吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon