Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我将使用4节电池堆叠的 BQ76952、其中电池为1、2、3和16。 我有一个关于350mA 的外部平衡电路。 电池1、2和3的平衡非常正常、但电池16似乎无法平衡、即使 BQ Studio 显示它正在进行平衡。
我附上了原理图的 word doc。 该系统支持多达14节电池、通过填充选项/型号、我们拥有几个板 SKU 以支持不同的电池组。 原理图中的该电阻器适用于4堆叠。 0欧姆电阻连接所有未使用的电芯。
我们使用了建议的100欧姆电阻器(R24等所有电阻器)来降低 BQ76952中的热量、并使用12欧姆、2W 电阻器进行外部平衡。 我们还在 TI 建议的16单元上使用20欧姆(R129)。
谢谢!!
John