This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:VOUT 值的波动和稳压器输出失败

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374979/tpsm846c23-fluctuations-in-vout-value-and-regulator-output-fails

器件型号:TPSM846C23

工具与软件:

我们将 TPSM846C23稳压器编程为0.85V。 我们注意到 VOUT 值会从编程值波动、并且稳压器会进入关闭状态。

我们使用 Fusion Digital Power Designer 应用程序进行编程。

观察到 OCF 和 OCV 故障。

如果需要调整任何特殊寄存器、请告知我们。

F_SW=350kHz、补偿网络、1k 和1000pF。

电压输入= 12V、V_OUT = 0.85V@ 35A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishna、

    0A 和35A 负载都存在此问题吗?

    您能否附加原理图? 我感应到它可能与元件/稳定性有关。

    此外、您能否附加 XML 文件以查看命令端? 为此、请转到:Fusion Digital Power Designer >点击以配置器件>文件>导出... >项目文件>导出所有选中的格式

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    感谢您的建议-我们尝试了补偿网络和 F_SW 的几种组合。 补偿网络(2.2nf+470欧姆)和1MHz 的组合适用于我们的应用。 现在 V_OUT 如编程所示稳定。

    正在进行满载测试。

    此致、
    Harikrishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    继续来看、随着加载值的增加、我们面临问题。 该器件以7A 跳闸。

    我们将外部直流电子负载连接到稳压器输出端。  从"FUSION" GUI 中看到的故障、电流限值为37A (用于警告)和42A

    是否有任何特定寄存器需要进一步编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在开关频率为1MHz、RC 网络调节为470欧姆+ 2.2nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishna、

    根据您设计中的 Vout 和 Vin 以及器件的最大最短导通时间、Fsw 不应高于680kHz。 建议将其降低到至少650kHz -> Rt=31k Ω。 如果频率低于600kHz、请确保更新 DIFFO RC 网络。 示例。

    如果这样不起作用、您可以尝试通过 Fusion GUI 通过编程 命令(0x61) TON_RISE 增加软启动时间。 默认情况下、该设置应设置为3ms、您可以将其增加到更高、最大值为100ms。 可能会出现浪涌电流使 OCP 误跳闸。

    如果可行、请告诉我。

    此致、

    Eileen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    我们尝试使用650KHz、但电压本身不稳定。 因此、仅恢复为1MHz。

    TON_RISE 也尝试了72项、但没有改善。 VR 以7A 跳闸。 我们不会看到任何输出电流过冲、但 GUI 中会显示 OCF 和 OCW 消息。

    在这里、请找到.xml 文件。 请查看并联系我们 know.e2e.ti.com/.../TPS546C23-_4000_-PMBus-Address-27d-Project-1.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishna、

    我查看过.xml 文件、但未看到任何与值有关的错误。

    如果您尝试通过 Fusion GUI 将 IOUT OC 故障增加到52A (max)、是否仍会看到关断?

    另一个需要检查的是 VS+/VS-引脚、理想情况下、该引脚应作为一个紧密耦合的差分对、在输出电容器之后靠近负载布线、该布线也应远离开关/噪声。 Vs+似乎是在电容通过 R301之前通过 VOUT 连接(尝试移除 R)。  以不同的方式连接它们可能会影响电压调节。  

    此外、如果可能、您是否能够在0A 和7A (最大电流)下运行波特测试? 通过这种方式、我们可以更深入地了解稳定性、通常我们希望看到至少-12dB 的增益裕度以及至少40-45度的相位裕度。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    我们已经确定了 VR 负载测试的问题–感测线路之间存在一个电容器(该器件由传统设计提供)。

    此部件现已制成 DNI、因此我们可测试此电路板、直至电流达到35A。  

    感谢您的支持–如有任何疑问、我们将与您联系。

    此致、
    Harikrishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishna

    感谢您的更新。 我现在将关闭该主题帖。 如果需要任何其他支持、请随时联系我们。  

    此致、

    Eileen