工具与软件:
我们将 TPSM846C23稳压器编程为0.85V。 我们注意到 VOUT 值会从编程值波动、并且稳压器会进入关闭状态。
我们使用 Fusion Digital Power Designer 应用程序进行编程。
观察到 OCF 和 OCV 故障。
如果需要调整任何特殊寄存器、请告知我们。
F_SW=350kHz、补偿网络、1k 和1000pF。
电压输入= 12V、V_OUT = 0.85V@ 35A

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们将 TPSM846C23稳压器编程为0.85V。 我们注意到 VOUT 值会从编程值波动、并且稳压器会进入关闭状态。
我们使用 Fusion Digital Power Designer 应用程序进行编程。
观察到 OCF 和 OCV 故障。
如果需要调整任何特殊寄存器、请告知我们。
F_SW=350kHz、补偿网络、1k 和1000pF。
电压输入= 12V、V_OUT = 0.85V@ 35A

嗨、Harikrishna、
根据您设计中的 Vout 和 Vin 以及器件的最大最短导通时间、Fsw 不应高于680kHz。 建议将其降低到至少650kHz -> Rt=31k Ω。 如果频率低于600kHz、请确保更新 DIFFO RC 网络。 示例。
如果这样不起作用、您可以尝试通过 Fusion GUI 通过编程 命令(0x61) TON_RISE 增加软启动时间。 默认情况下、该设置应设置为3ms、您可以将其增加到更高、最大值为100ms。 可能会出现浪涌电流使 OCP 误跳闸。
如果可行、请告诉我。
此致、
Eileen
嗨、Harikrishna、
我查看过.xml 文件、但未看到任何与值有关的错误。
如果您尝试通过 Fusion GUI 将 IOUT OC 故障增加到52A (max)、是否仍会看到关断?
另一个需要检查的是 VS+/VS-引脚、理想情况下、该引脚应作为一个紧密耦合的差分对、在输出电容器之后靠近负载布线、该布线也应远离开关/噪声。 Vs+似乎是在电容通过 R301之前通过 VOUT 连接(尝试移除 R)。 以不同的方式连接它们可能会影响电压调节。

此外、如果可能、您是否能够在0A 和7A (最大电流)下运行波特测试? 通过这种方式、我们可以更深入地了解稳定性、通常我们希望看到至少-12dB 的增益裕度以及至少40-45度的相位裕度。
此致、
Eileen