请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19532KTT 主题中讨论的其他器件:UCC27282、
工具与软件:
您好、先生、
我正在与 TI 栅极驱动器 IC UCC27282合作来驱动 D2封装 MOSFET CSD19532KTT。
应用程序是在线 UPS
输入电压= 48V DC
输出电压= 230VAC、500W
栅极导通电阻为124.7 E
栅极关断电阻为104.7E
VDS 电压最大值=110V
我想将这个 VDS 电压降低到安全的水平
请建议一些解决方案