This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532KTT:降低 MOSFET VDS 最大值

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, CSD19532KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382041/csd19532ktt-to-reduce-mosfet-vds-max

器件型号:CSD19532KTT
主题中讨论的其他器件:UCC27282

工具与软件:

您好、先生、

我正在与 TI 栅极驱动器 IC UCC27282合作来驱动 D2封装 MOSFET CSD19532KTT。

应用程序是在线 UPS  

输入电压= 48V DC

输出电压= 230VAC、500W

栅极导通电阻为124.7 E

栅极关断电阻为104.7E

VDS 电压最大值=110V  

我想将这个 VDS 电压降低到安全的水平  

请建议一些解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh:

    感谢您的咨询。 首先、请确保使用非常短的 GND 连接将示波器探头尽可能靠近 FET 的漏极和源极连接。 大多数示波器探头的尾纤接地连接会形成一个大环路、能够拾取并非实际漏源电压的噪声。 下面的链接是一个有关 TI FET 振铃降低技术的应用手册。 虽然该产品主要面向同步降压转换器、但使用 R-C 缓冲器等技术适用于许多使用半桥配置 FET 的应用。 此外还提供了一些有关正确示波器探头连接的良好图片。 请告诉我、我是否可以提供进一步的帮助。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slpa010

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用