工具与软件:
大家好、我是郑哲浩。
我们正在使用 Ucc256601设计600W 功率级。
打开电源时、对输出没有响应、因此我检查了 Ucc256601、发现引脚8 (V5P)和10 (GNDP)短路。
我问,因为我不知道原因。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我是郑哲浩。
我们正在使用 Ucc256601设计600W 功率级。
打开电源时、对输出没有响应、因此我检查了 Ucc256601、发现引脚8 (V5P)和10 (GNDP)短路。
我问,因为我不知道原因。
谢谢你。
您好!
我审阅了原理图、从功能上讲看起来还不错
如果超过了器件的绝对最大值和最小值、电源控制器将发生故障。 这更有可能是导致器件损坏的原因。
UCC256601器件是否唯一出现故障?
PFC 上电序列有哪些注意事项。 通常、PFC 首先上电。 这是因为 PFC 为 LLC 提供稳压电源。
请注意、如果 LLC 先加电、初级侧上的 FET 将看到比正常情况更大的电流。 如果过流保护设置不正确、这可能会导致 LLC 初级侧的 FET 发生故障。
此致、
您好!
我只是想确认 UCC256601器件何时会被替换 design works O.K. 控制器本身发生故障的情况非常罕见。
您曾提到发生故障的器件上的5VP 短接至地。 您能否对故障器件和非故障器件的所有引脚进行阻抗测量? 请确保欧姆计的负极引线以接地为基准。 因此、您没有转发偏置器件 ESD 二极管。
这些信息将有助于确定是否有任何其他事项在 UCC256601中分解。
在图7-14中。 系统工程师已设计此控制器、首先为 LLC 供电、然后为 PFC 供电。 感谢您指出这一点。 我不知道这一点。 但在我完成的设计中、我先为 PFC 供电、然后为 LLC 供电。 这是因为 LLC 的输入范围限制在2:1。 不过、可以针对图7-14进行设计;只要输入电压低于2:1、就可以实现此目的。
此致、
您好!
分享电路图和 PCB 图。
我使用的是普通 探针。
此致
e2e.ti.com/.../1016.SCHEMATIC1-_5F00_-PFC_5F00_LLC.pdf
e2e.ti.com/.../SILK-TOP.pdfe2e.ti.com/.../5621.TOP.pdfe2e.ti.com/.../8345.BOTTOM.pdf