This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC256601不工作并损坏。

Guru**** 2518220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377178/ucc25660-ucc256601-does-not-work-and-is-damaged

器件型号:UCC25660

工具与软件:

大家好、我是郑哲浩。

我们正在使用 Ucc256601设计600W 功率级。
打开电源时、对输出没有响应、因此我检查了 Ucc256601、发现引脚8 (V5P)和10 (GNDP)短路。
我问,因为我不知道原因。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PFC_5F00_LLC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又收到一个问题。
    在没有 HV 启动时、是否应该在 V5P 正常输出且为 LL 供电后激活 PFC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我审阅了原理图、从功能上讲看起来还不错

    如果超过了器件的绝对最大值和最小值、电源控制器将发生故障。  这更有可能是导致器件损坏的原因。

    UCC256601器件是否唯一出现故障?   

    PFC 上电序列有哪些注意事项。  通常、PFC 首先上电。  这是因为 PFC 为 LLC 提供稳压电源。

    请注意、如果 LLC 先加电、初级侧上的 FET 将看到比正常情况更大的电流。  如果过流保护设置不正确、这可能会导致 LLC 初级侧的 FET 发生故障。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、UCC256601是唯一失败的器件。

    数据表33页"图7-14"显示了 VCCP 供电、5VP 和 LL 输出、PFC 运行、LLC 运行的顺序。
    这不是因为不遵循此顺序而引起的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想确认 UCC256601器件何时会被替换 design works O.K.  控制器本身发生故障的情况非常罕见。

    您曾提到发生故障的器件上的5VP 短接至地。  您能否对故障器件和非故障器件的所有引脚进行阻抗测量?  请确保欧姆计的负极引线以接地为基准。  因此、您没有转发偏置器件 ESD 二极管。

    这些信息将有助于确定是否有任何其他事项在 UCC256601中分解。

    在图7-14中。  系统工程师已设计此控制器、首先为 LLC 供电、然后为 PFC 供电。  感谢您指出这一点。  我不知道这一点。  但在我完成的设计中、我先为 PFC 供电、然后为 LLC 供电。  这是因为 LLC 的输入范围限制在2:1。  不过、可以针对图7-14进行设计;只要输入电压低于2:1、就可以实现此目的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    具有误差的器件的测量值介于6欧姆和450欧姆之间、而正常器件的测量值约为250欧姆。

    是否有可能在没有 HV 启动模式的情况下不支持 UCC256601、而只支持 UCC256603?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chullo:

    您可以在不启用 HV 启动的情况下为 UCC256601上电、以进行调试。 原理图如下所示:

    您可以将直流电源(15V)与二极管串联、并直接连接到 IC 的 VCCP 引脚。 这样、一旦控制器启动、二极管就会阻止辅助电压。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止,ucc256601仍然被破坏。
    通过在启动时检查波形、可确定 HS 端子上产生负电压并且 Ucc256601损坏。
    我无法确定 HS 端子上出现的负电压源。
    请检查波形并回复。
    (CH1:LO、CH2:HO、CH3:HS)
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    您能否共享您的原理图和布局文件。 另外、您能否告诉我您是如何测量这些示波器波形的。 您使用的是差动探头还是正常探头?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分享电路图和 PCB 图。
    我使用的是普通 探针。

    此致

    e2e.ti.com/.../1016.SCHEMATIC1-_5F00_-PFC_5F00_LLC.pdf

    e2e.ti.com/.../SILK-TOP.pdfe2e.ti.com/.../5621.TOP.pdfe2e.ti.com/.../8345.BOTTOM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    您不应使用正常探头测量 HO-HS。 必须使用差分探头。 通过使用正常的探头、您将开关节点接地短路。

    您可以利用差分探头重新获取波形、看看是否有任何问题?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有在 HO-HS 之间进行测量。 这是 HO-GND 的测量值。

    寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    测量 HO-GND 时、在高侧导通期间、电压应大于 HS 电压。 但我在你的波形中没有看到这个。

    您的原理图中 R32和 R37、C22的值是什么?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道测量 HO-GND 时、高侧导通时的电压应为 HS 电压+栅极电压、而 HS 电压应为输入电压。
    我之所以询问、是因为我不了解当前设计的产品是如何以这种方式工作的。
    如果有任何帮助、将不胜感激。

    如电路图中所示、​​R32和 R37的值为2 Ω。
    C22的值为220nF。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    您能否尝试通过增加栅极电阻来减慢开关的导通速度。 同时、您是否还可以连接反向并联二极管以增加关断时间、如下所示。

    此致

    Manikanta P