This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:关于闭锁的问题

Guru**** 2505265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371860/tps548a29-the-problem-about-latch-off

器件型号:TPS548A29

工具与软件:

您好!

我使用 TPS548A29作为降压电源、实现12V/1V 10A 功能。

该测试使用电子负载、输出电压在输出电流上升时降低。 使用0.5Ω 齿轮负载时、输出电压降至0.92V。 2-3秒后、器件将 闭锁 、不输出。 仅当重新向 EN 引脚施加3.3V 电压时、它才会再次输出、但它仍将   在2-3秒后锁闭。 添加 VIN 和 VOUT 电容器后、此问题仍然存在。 查看数据表会发现锁存故障仅发生在 OVP 的情况下、这令人困惑。

如何解决当前的问题? 感谢您的更正。

我的原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 到 PGND 上是否有一个2.2uF 电容器、引脚10上是否有一个1uF 电容器。  BOOT 上的2.2uF 电容器大于0.1uF。   

    您是否对输出电压节点、SW 节点或其他信号使用示波器?   您能否共享 PCB 布局的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的帮助、我的回答如下:

    ' VCC 至 PGND 上是否有一个2.2uF 的电容器、引脚10上是否有一个1uF 的电容器。'(是)

     BOOT 上的2.2uF 电容器可能会导致问题、我稍后会对其进行调试。

    我的 PCB 布局如下:

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈中的8k、100pF 元件连接到输出和 fb 引脚的层是什么。   

    原理图似乎与 PCB 图像不同步。  

     我看到 PCB 布局上有一个2.2uF 的电容器、但 VCC 原理图上未显示。

    FB 引脚反馈网络中的100pF 标记在电路板的 C8和原理图的 C3上。  

    您是否有同步的工程图。  

    使用示波器调试时、使用上升沿触发~1ms/div、探测 VIN、使能、上电时的 VCC 和 Vout

    如果可能、捕获关断事件、通过下降沿触发器探测输出电压、捕获 SW 节点和 Vout。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束主题帖、如果需要任何帮助、请发布