工具与软件:
您好!
我使用 TPS548A29作为降压电源、实现12V/1V 10A 功能。
该测试使用电子负载、输出电压在输出电流上升时降低。 使用0.5Ω 齿轮负载时、输出电压降至0.92V。 2-3秒后、器件将 闭锁 、不输出。 仅当重新向 EN 引脚施加3.3V 电压时、它才会再次输出、但它仍将 在2-3秒后锁闭。 添加 VIN 和 VOUT 电容器后、此问题仍然存在。 查看数据表会发现锁存故障仅发生在 OVP 的情况下、这令人困惑。
如何解决当前的问题? 感谢您的更正。
我的原理图如下: