主题中讨论的其他器件:LM5069
工具与软件:
尊敬的支持部门:
我正在开发一个具有多路输出的48V 电源的大电流配电盒。 目前、我正在使用 TPS48111Q1设计这款开关、由于高容性负载而具有预充电路径。 为了确保通过预充电在输出端达到工作电压、我想增加预充电电流、但使用 PWM 驱动预充电路径、以降低平均电流和功耗。 有可能吗? 预充电的 PWM 可以让器件按照软启动的方式工作?
另一种解决方案是引入类似 LM5069的器件来减少浪涌电流、但就我的订阅而言、浪涌控制的电流限制也适用于器件的正常运行阶段、因此、如果在正常运行期间负载达到为浪涌设置的电流限制、器件会对其进行限制、直到关闭。 基本上、浪涌的电流限制在任何时候都应高于器件的工作电流、我是否正确?
谢谢!
此致