This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:预充电路径上的 PWM 控制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380556/tps4811-q1-pwm-control-on-precharge-path

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5069

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我正在开发一个具有多路输出的48V 电源的大电流配电盒。 目前、我正在使用 TPS48111Q1设计这款开关、由于高容性负载而具有预充电路径。 为了确保通过预充电在输出端达到工作电压、我想增加预充电电流、但使用 PWM 驱动预充电路径、以降低平均电流和功耗。 有可能吗? 预充电的 PWM 可以让器件按照软启动的方式工作?

另一种解决方案是引入类似 LM5069的器件来减少浪涌电流、但就我的订阅而言、浪涌控制的电流限制也适用于器件的正常运行阶段、因此、如果在正常运行期间负载达到为浪涌设置的电流限制、器件会对其进行限制、直到关闭。 基本上、浪涌的电流限制在任何时候都应高于器件的工作电流、我是否正确?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    感谢您发送编修!

    由于这是大功率设计、因此我不建议查看 LM5069控制器。  

    是的、我们可以在预充电路径上进行 PWM 控制、从而为大型输出电容器充电。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复、您能详细说明不推荐 LM5069的原因吗? 关于该器件的更多信息、您能否确认我对 LM5069电流限制的理解?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    与 TPS4811-Q 相比、LM5069的下拉强度较弱、因此使用 LM5069时 FET 关断会变慢、因此在使用 LM5069的更高并联 FET 设计中存在风险。

    此致、

    Rakesh