主题中讨论的其他器件: TIDA-050014
工具与软件:
HII、
我们想要设计一个输入电压为12-24V、可变输出电压为12-20V 的直流/直流转换器、我们如何使用 LM25143实现这一目标?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
HII、
我们想要设计一个输入电压为12-24V、可变输出电压为12-20V 的直流/直流转换器、我们如何使用 LM25143实现这一目标?
尊敬的 Abhishek:
我推荐使用 LM25143快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC
首先设置 Vout = 20V、并相应地降低陶瓷输出电容。 然后修复补偿值并检查环路、其中 Vout = 12V、Cout 值增大时为12VDC。 交叉频率不应超过 fsw 的~12%或100kHz、以较低者为准。
此致、
TIM
尊敬的 Abhishek:
从技术上讲这是可行的、但这会增加电路的复杂性、因为需要使用控制信号和 MOSFET 来启用/禁用电阻器反馈网络、从而实现可变 VOUT。
TIDA-050014通过使控制信号开启/关闭电阻器反馈网络中的各种 MOSFET 来实现这一点。
https://www.ti.com/tool/TIDA-050014

谢谢!
Andrew
除了 Andrew 提到的问题、您还可以使用来自 MCU 的 PWM 信号、该信号通过几个 RC 滤波器级求平均值、然后电阻耦合到 FB 节点、从而在所需范围内持续调整 Vout。