This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:DC-DC 转换器设计

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143, TIDA-050014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381801/lm25143-dc-dc-converter-design

器件型号:LM25143
主题中讨论的其他器件: TIDA-050014

工具与软件:

HII、

我们想要设计一个输入电压为12-24V、可变输出电压为12-20V 的直流/直流转换器、我们如何使用 LM25143实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    可变输出如何? 当 VIN<20V 时、如果 VIN = VOUT、则当 VIN >= 20时、VOUT = 20V、如所示。

    或者、您希望能够动态更改它吗?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我推荐使用 LM25143快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

    首先设置 Vout = 20V、并相应地降低陶瓷输出电容。 然后修复补偿值并检查环路、其中 Vout = 12V、Cout 值增大时为12VDC。 交叉频率不应超过 fsw 的~12%或100kHz、以较低者为准。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、电池的输入电源电压为24V、通过控制其占空比、我们需要12-20V 的可变输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    从技术上讲这是可行的、但这会增加电路的复杂性、因为需要使用控制信号和 MOSFET 来启用/禁用电阻器反馈网络、从而实现可变 VOUT。

    TIDA-050014通过使控制信号开启/关闭电阻器反馈网络中的各种 MOSFET 来实现这一点。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-050014

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Andrew 提到的问题、您还可以使用来自 MCU 的 PWM 信号、该信号通过几个 RC 滤波器级求平均值、然后电阻耦合到 FB 节点、从而在所需范围内持续调整 Vout。

    参见图 10此处: https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf