工具与软件:
大家好、我使用的是 LMR43610MB3RPER。
输入:5~36V
输出:最大3.3V/0.3A
当我提供5V 电压时、它可以正常工作、但提供超过12V LMR43610MB3RPER 的电压始终损坏(输出3.3V 和 GND 短路)。
如果我施加5V、然后将电压增加到36V、就没有问题、但如果我在首次上电时施加超过10~12V 的电压、则存在问题。
我知道 LMR43610MB3RPER 具有软启动特性、是否有理由怀疑这一情况的发生?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我使用的是 LMR43610MB3RPER。
输入:5~36V
输出:最大3.3V/0.3A
当我提供5V 电压时、它可以正常工作、但提供超过12V LMR43610MB3RPER 的电压始终损坏(输出3.3V 和 GND 短路)。
如果我施加5V、然后将电压增加到36V、就没有问题、但如果我在首次上电时施加超过10~12V 的电压、则存在问题。
我知道 LMR43610MB3RPER 具有软启动特性、是否有理由怀疑这一情况的发生?
您好!
器件似乎出现了电气过载。 该系统中是否存在任何明显的线路瞬变? 该器件具有电流限制保护功能、可在 输出短路时保护降压。
就原理图而言、电感器值是过大的。 对于1MHz、Vout=3.3V、建议使用4.7uH 的电感。 在确定电感器尺寸时、即使您计划在较小的负载下运行、也要确保在设计中充分考虑器件的最大输出电流。 此外、您原理图中的 TVS 二极管具有58V 的钳位电压。 如果预计输入端会出现大型瞬变、则58V 的钳位电压将远远超过降压转换器 Vin=42V 的绝对最大额定值(请参阅数据表的第7节)。
您能否共享此设计的布局?
此致、
Ridge
e2e.ti.com/.../4265.Gerber.zip
这是我的光绘文件和原理图(仅限 LMR43610MB3RPER)。
您好!
对于布局:
这是用于参考的数据表布局
当电路板未通电时、您是否能够检测到从 GND 到 Vout 的短路? 您是否在器件 EVM 上测试了您的设计? 我建议为您的应用配置 EVM、以查看问题是否仍然存在。 它可能位于转换器的负载侧。
此致、
Ridge