This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:浪涌电流?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372453/lmr43610-inrush-current

器件型号:LMR43610

工具与软件:

大家好、我使用的是 LMR43610MB3RPER。

输入:5~36V

输出:最大3.3V/0.3A

当我提供5V 电压时、它可以正常工作、但提供超过12V  LMR43610MB3RPER 的电压始终损坏(输出3.3V 和 GND 短路)。

如果我施加5V、然后将电压增加到36V、就没有问题、但如果我在首次上电时施加超过10~12V 的电压、则存在问题。

我知道 LMR43610MB3RPER 具有软启动特性、是否有理由怀疑这一情况的发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件似乎出现了电气过载。  该系统中是否存在任何明显的线路瞬变? 该器件具有电流限制保护功能、可在 输出短路时保护降压。  

    就原理图而言、电感器值是过大的。 对于1MHz、Vout=3.3V、建议使用4.7uH 的电感。 在确定电感器尺寸时、即使您计划在较小的负载下运行、也要确保在设计中充分考虑器件的最大输出电流。 此外、您原理图中的 TVS 二极管具有58V 的钳位电压。 如果预计输入端会出现大型瞬变、则58V 的钳位电压将远远超过降压转换器 Vin=42V 的绝对最大额定值(请参阅数据表的第7节)。  

    您能否共享此设计的布局?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    电感值由 WEBENCH 设置

    您能告诉我为什么 webench 的电感器选择至关重要吗?

    您说的设计文件是指光绘文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 并没有错。 为仿真器输入的工作条件提供 Webench 设计。 在本例中、看起来最大输出电流设置为了0.3A。 通常、建议针对器件的最大输出电流进行设计、然后使用计划的轻负载。 我建议为1A 最大负载设计电感器。

    可以使用布局图像或光绘文件。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我更改了1A 最大负载时、webench 仍会向我显示8.2uH 电感值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 数据表中引用了表9-4。 看起来 Webench 是针对最小电流纹波进行设计的。 我使用公式7仔细检查了计算结果。 使用 Webench 值以在1A 时实现更好的电流纹波性能。 表中的建议展示了1A 和2A 型号。

    您是否能够共享布局?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4265.Gerber.zip

    这是我的光绘文件和原理图(仅限 LMR43610MB3RPER)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R16被替换为0r 而非10R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于布局:

    • 输入电容器应移到更靠近 IC 的位置
    • 来自 Vout 的 FB 布线可以缩短并更直接地布线、但它似乎不会导致此问题。
    • 应将 VCC 电容器移至更靠近 IC 的位置

    这是用于参考的数据表布局

    当电路板未通电时、您是否能够检测到从 GND 到 Vout 的短路? 您是否在器件 EVM 上测试了您的设计? 我建议为您的应用配置 EVM、以查看问题是否仍然存在。 它可能位于转换器的负载侧。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge