This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:TPS40200电流限制问题

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372868/tps40200-tps40200-current-limit-issue

器件型号:TPS40200

工具与软件:

在50V 输入、+5V 配置中使用 TPS40200。 最初跳变 I SENSE 引脚的共模部分。 将小型陶瓷电容器从引脚5连接到引脚8、解决了该问题。 现在添加了这一组件后改进了布局、除空载外、这些器件在任何负载条件下均跳变至过流状态。 所提到的电容器安装在非常靠近引脚的位置、就在 IC 旁边。 从 Isense 引脚上删除了电流感应并且它可以正常工作、所以我的新问题似乎不是共模问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ISNS 中的电阻为100欧姆。 这会将电流限制阈值设置得非常低、这可能是过流保护立即跳闸的原因。 看起来您使用的不是调节电阻器、因此我建议在 R35上使用0欧姆的电阻器。 短接 R35将使 R34成为电流检测电阻、并将电流限制增加到2A。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则检测 R 为、05欧姆。 100和100pf 是感应信号的滤波器、除非我错误地连接了它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请移除性能电容器并将滤波器电阻短路、看看这是否有助于提高性能。  

    此外、请与我们分享 PCB 布局。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge