请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40200 工具与软件:
在50V 输入、+5V 配置中使用 TPS40200。 最初跳变 I SENSE 引脚的共模部分。 将小型陶瓷电容器从引脚5连接到引脚8、解决了该问题。 现在添加了这一组件后改进了布局、除空载外、这些器件在任何负载条件下均跳变至过流状态。 所提到的电容器安装在非常靠近引脚的位置、就在 IC 旁边。 从 Isense 引脚上删除了电流感应并且它可以正常工作、所以我的新问题似乎不是共模问题。