This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:IBB/双极输出仿真

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371853/lmr14050-ibb-bipolar-output-simulation

器件型号:LMR14050

工具与软件:

Anthony Vaughan。

请根据 LMR14050查找连接到双极+/-15V 输出开关的+12V 电源。

我使该 TINA 仿真正常工作、但由于这使用内部补偿、可能有助于使环路稳定。

能否请大家回顾一下并调整这个以实现稳定性?

这种类型的电路似乎经常出现、因此可能是一个很好的应用手册/参考设计。  通常的应用手册使用起来有点困难、因为补偿是内部的、并且看起来没有任何资源与 LMR140x0系列的 IBB 拓扑进行了对接。

e2e.ti.com/.../split_5F00_rail.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不再支持 TINA。 我建议使用 TI 的 PSPICE 和此器件的专用 PSPICE 模型。 由于没有专用的 IBB 模型、因此请遵循本应用手册第4.4.3节中的建议: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    作为参考资料、任何电流模式控制器件 IBB 应用手册中都提供了适用的方法 LMR14050。 上述应用详细说明了采用电流模式控制器件的通用 IBB 设计。

    设置 PSPICE 仿真后、我可以帮助对其进行审查并回答您可能遇到的任何问题。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件处理。