请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14050 工具与软件:
Anthony Vaughan。
请根据 LMR14050查找连接到双极+/-15V 输出开关的+12V 电源。
我使该 TINA 仿真正常工作、但由于这使用内部补偿、可能有助于使环路稳定。
能否请大家回顾一下并调整这个以实现稳定性?
这种类型的电路似乎经常出现、因此可能是一个很好的应用手册/参考设计。 通常的应用手册使用起来有点困难、因为补偿是内部的、并且看起来没有任何资源与 LMR140x0系列的 IBB 拓扑进行了对接。