This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:非标准适配器识别

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372018/bq25792evm-non-standard-adapter-recognition

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798、BQ25792

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我正在检查25792的 USB 检测功能。 我会检查可以在市场上找到的非标准适配器、但我不知道适配器是否适用。 CNA 您帮助我识别非标准适配器?  

"你是我的  

此致

Stefano Sivera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    充电器遵循 USB 电池充电规范1.2 (BC1.2)、通过 USB D+/D-线路检测 SDP/CDP/DCP/HVDC 输入源和非标准适配器。

    [quote userid="45704" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372018/bq25792evm-non-standard-adapter-recognition 我正在检查25792的 USB 检测能力。 我会检查可以在市场上找到的非标准适配器、但我不知道适配器是否适用。 CNA 您帮助我识别非标准适配器?  [报价]

    我在这个问题上感到困惑。 您是问什么是非标准适配器、还是问什么非标准适配器适用于此检测?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我的客户申请的电池充电器与市场上常见的 USB 适配器兼容、我需要演示此内容。

    对于 BC1.2而言不是问题、因为所有 可用的 USB 适配器都可以与该规范兼容、但标准的限制为1、5A

    我需要充电电池与2A 然后我需要购买一些适配器降级,可以使用最常见的适配器在市场上可用.

    我需要演示与 Sansung 和 Apple USB 电源适配器兼容、但在电源适配器的规格上没有签名"非标准兼容"、如果电源适配器符合 D+/D-握手电压的要求、如何在恒定条件下运行。

     如果我买了一个2,4A 电源适配器三星或苹果,应用它的电压 D+ D- 引脚?

    谢谢你  

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    适配器不是我们设计的、因此我无法确认它们是否符合  D+/D-握手电压。 我看不出为什么三星/苹果 adpater 会有任何问题的任何明显的原因。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    电源适配器符合要求。 在连接的波形中可以看到、导线 D+和 D-被拉至2、65V、这意味着两者都处于 V2p8_VTH 范围内;在这种情况下、该电源必须识别为非标准 Divider4 (2、4A)、而是识别为 DCP 3-25A。

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    此电缆是否已插入墙上插座?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:
    这是一个 USB 连接线连接到 USB 电源适配器,显然连接到墙上插座,但我认为我错了这个问题;显然我正在使用一个工作正常的 USB 适配器,能够给手机充电的大电流。

    请确认这些要点、我们可能会给出答案。

    USB 自动检测在 BC1.2上运行、同时在非标准适配器上运行?
    什么是 START FIRST BC1.2或非标准?
    如果首先启动 BC1.2、然后成功完成、那么在结束时、还会出现非标准检测?
    如果 USB 适配器连接器按以下方式排列、会发生什么情况:

    你怎么看?

    谢谢你

    BR Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    什么是 start first BC1.2或非标准?

    首先启动 BC1.2检测。

    如果 BC1.2首先启动并成功完成、则在启动结束时也会出现非标准检测?

    如果 BC1.2完成并且器件检测到 SDP/CDPP/DCP、则器件将进入二级检测。 如果器件已经检测到 SDP/CDP/DCP、则无需进行非标准适配器检测。

    适配器并非由我们制造。 如果您在寻找非标准适配器、我建议与供应商联系。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    [报价 userid="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372018/bq25792evm-non-standard-adapter-recognition/5250797 #5250797"]如果设备已经检测到 SDP/CDP/DCP、则无需进行非标准适配器检测。[/QUOT]

    当我编写此代码时、我需要以2A 的电流进行充电。 如果 USB 适配器能够支持2,4A 但它被识别为 DCP, 我只能消耗1,5A 我不能使用最大可用功率.  

    适配器并非由我们制造。 如果您正在寻找非标准适配器、我建议与供应商联系。

    我已经检查了12 USB 适配器和所有具有相同的 beavioure :它是能够2,4A 但被识别为 DCP,在这种情况下,我不能使用2,4A。 所有 USB 适配器都具有2、7V 电池的 D+ D-数据线、无法识别为分压器4。

    问题不是 USB 适配器、问题是 D+ D-检测。 为什么未正确检测到? 我需要更改一些 BQ 配置?

    更新:R1+R2 < 200欧姆

    谢谢你

    祝你一切顺利

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    我正在收集有关此问题的更多信息、我将在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    Christin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    您能否提供寄存器值?

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    测试了我的默认寄存器 e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_Default.zip

    电路原理图的更多信息、当我在我的 subjet 中写入时、我将使用 EVB。

    谢谢您、BR

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    感谢您提供这些信息。我正在查看您的寄存器值、并将在我收集到更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    检测问题: 您能否移除 JP10并检查设备是否能够正确识别适配器?

    输入电流问题: BQ25798正在检测适配器为 USB DCP-3.25A、因此 IINDPM 应设置为3.25A。 不过、ILIM_HIZ 引脚会钳制1400mA 周围的电流。 解决该问题的唯一方法是更改 ILIM_HIZ 引脚上的电阻分压器或禁用寄存器14中的 ILIM 引脚。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    显然 JP10未短路、我在打开该问题之前看到了原理图、这是一个很简单的可以发现的错误。

    [报价 userid="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372018/bq25792evm-non-standard-adapter-recognition/5264616 #5264616"] 输入电流问题: BQ25798正在检测适配器为 USB DCP-3.25A、因此 IINDPM 应设置为3.25A。 不过、ILIM_HIZ 引脚会钳制1400mA 周围的电流。 解决该问题的唯一方法是更改 ILIM_HIZ 引脚上的电阻分压器或禁用寄存器14中的 ILIM 引脚。[/QUOT]

    这是错误的问题定义。

    问题是:

    自动检测处于活动状态的 BQ25798只能在 BC1.2标准中进行检测。 如果我使用 D+D-电压为 V2p8电压的非标准 USB 适配器、则不会将其识别为带分压器4的非标准适配器、同样的问题是、如果我使用 HVDCP USB 电源适配器、则会将其识别为 DCP-3、25。

    的内容如下:

    "。 此外、当检测到 USB DCP 时、如果 HVDCP 检测被主机启用、充电器会在 D+/D-上启动可调节高压适配器握手。 HVDCP 检测完成后、输入类型可能会发生变化。'

    我设置 EN_HVDCP=1、但在总线上没有看到任何握手。

    这是我在 EVB 上发现的问题。

    谢谢你  

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    您能否提供 EVM 的设置、我想检查已连接了哪些跳线。 最好能提供设置图片。

    我将尝试在实验中复制该示例。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯蒂安,附加的图片。 您是否复制了测试?  你能告诉我发生了什么?

    谢谢你  

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    您能解释一下自己的设置吗? 与 PMID 关联的是什么? 您是否使用 J6作为输入?

    您是否有指向您正在使用的适配器的链接?

    您是否尝试过使用其他电路板以防损坏?

    我曾尝试在实验室中通过7.6V 电池和5V/1A 的非标准适配器进行复制。 我可以使用相同的 EVM 设置检测非标准适配器

    此致、

    Christian、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    VPIMID 是一种负载电阻器、我不是要进入实验室、现在我要使用电阻器来模拟负载

    电池连接到端子块、外部电源仅连接到 J6连接器。

    下面列出了一些使用的电源:

    https://shop.ansmann.de/en/home-charger-hc430-black

    https://www.mondonotebook.it/it/caricabatterie-cellulari-tablet-ultrabook/49630-caricatore-usb-da-muro-a-3-porte-ravpower-30w-5v-6a-con-output-massima-fino-a-24a-compatto-per-iphone-ipad-huawei-samsung-galax.html

    https://www.amazon.it/dp/B0773HDJYM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

    我的实验室我也有我使用的其他 PS;明天我会送你 P/N

    这是我唯一拥有的电路板。

    您的设置不正确、无法看到问题:

    • 使用 D+D-自动检测功能时、外部电源无法工作
    • 您的 USB 适配器无法完成 DCP 解码、因为电流低于1.5A°;尝试使用2、4A 的电源  

    谢谢你  

    祝你一切顺利

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    您的 USB 适配器无法完成 DCP 解码、因为电流低于1.5A°;尝试使用2、4A 的电源 

    是、我使用了5V/2.4A

    我删除了 J14并添加了 J21。 VBUS 状态报告非标准适配器、IINDPM 设置为2400mA

    我使用了 Apple 的标准5V/2.4A 适配器。

    在 ADC (V+)和 ADC (V-)读取0mV 的寄存器文件中、您是否能够启用这些功能?

    在示波器捕获中、V+/V-上升到2.6V、然后上升到大约1V、然后恢复到2.6V。 所有适配器的结果是否相同

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    在我的测试下、使用 Hansmann (2、4A)电源

    -删除了 J P 14并添加了 J P 21.
    - EN 特性、EN 自动检测、选择 EN ADC、EN OTG 取消选择 IINDPM=3250、充电电流= 500mA
    -插入电源  
    - VBUS Status=USB DCP 3.25A  
    - ADC+D=2649mV、ADC-D=2648mV、3250mA  
    -不要开始充电

    在您的寄存器文件 ADC (V+)和 ADC (V-)读数0mV 中、您是否能够启用这些选项?

    移除 USB 电源后、我的寄存器就节省了、我使用非标准2、4A、我见到2、6V

    [报价 userid="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372018/bq25792evm-non-standard-adapter-recognition/5271066 #5271066"]在示波器捕获 V+/V-中、电压最高为2.6V、然后降至约1V、然后再升至2.6V。 所有适配器的结果是否相同[/报价]

    这种转换在自动检测期间执行。

    插入 J21后、ILIM 未被 HW 激活、但使用 EN_EXTILIM 时、我也可以由 SW 禁用;这是正确的吗?

    如果我启用 OTG 模式、自动检测和充电不会启动;这是正确的吗?

    BR

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    插入 J21后、ILIM 未被 HW 激活、但使用 EN_EXTILIM 时 、我也可以通过 SW 禁用;正确吗?

    可以、可以通过设置 REG0x14[1]=0来禁用 ILIM。

    如果我启用 OTG 模式、自动检测和充电不会启动;正确吗?

    当满足条件时、应开始充电。 如果 OTG 被启用、并且适配器被插入、那么 OTG 位应该复位为零。

    您是否尝试过在插入适配器后设置 REG0x11[7]=1以强制进行+/-D 检测?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、您的支票上有任何消息?

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    我曾与另一个团队交谈过类似的问题、我们认为该问题与您正在使用的适配器有关。 I  

    我建议使用 Apple 5V/2.4A 适配器、我已经使用该适配器进行了测试、可以确认 BQ25792是否会将其检测为非标准适配器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian。

    我与另一个在过去遇到过类似问题的团队交谈

    我们讨论了26天、以了解这是一个已知问题... 很棒!!!

    我们认为该问题与您使用的适配器有关

    与我的适配器无关、它与您的 BQ25792算法检测相关、因为所测试的10电源具有相同的问题;这意味着您需要在数据表中写入"与 Apple 电源兼容..." 没有其他人"

    我推荐使用 Apple 5V/2.4A 适配器、

    比我需要写在我的产品的用户手册,只兼容苹果2,4A 适配器 ,希望它不会被淘汰生产,因为现在的标准正在转向更高的电流( PD 或 QC ); 它似乎不像一个很好的产品介绍给我。

    恐怕要使用 HVDCP 适配器开始测试。

    30年来我一直在使用 TI 组件、对组件和客户服务一直很满意、但在 finaò 3年中、这是非常灾难性的体验。

    您并不是该问题的原因、因为您已经尽力而为、但它是 TI 组织错误的原因。

    谢谢你  

    此致

    Stefano