主题中讨论的其他器件:BQ25798、BQ25792
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我正在检查25792的 USB 检测功能。 我会检查可以在市场上找到的非标准适配器、但我不知道适配器是否适用。 CNA 您帮助我识别非标准适配器?
"你是我的
此致
Stefano Sivera
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我正在检查25792的 USB 检测功能。 我会检查可以在市场上找到的非标准适配器、但我不知道适配器是否适用。 CNA 您帮助我识别非标准适配器?
"你是我的
此致
Stefano Sivera
Stefano、您好!
充电器遵循 USB 电池充电规范1.2 (BC1.2)、通过 USB D+/D-线路检测 SDP/CDP/DCP/HVDC 输入源和非标准适配器。
[quote userid="45704" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372018/bq25792evm-non-standard-adapter-recognition 我正在检查25792的 USB 检测能力。 我会检查可以在市场上找到的非标准适配器、但我不知道适配器是否适用。 CNA 您帮助我识别非标准适配器? [报价]我在这个问题上感到困惑。 您是问什么是非标准适配器、还是问什么非标准适配器适用于此检测?
此致、
Christian。
您好、Christian:
我的客户申请的电池充电器与市场上常见的 USB 适配器兼容、我需要演示此内容。
对于 BC1.2而言不是问题、因为所有 可用的 USB 适配器都可以与该规范兼容、但标准的限制为1、5A
我需要充电电池与2A 然后我需要购买一些适配器降级,可以使用最常见的适配器在市场上可用.
我需要演示与 Sansung 和 Apple USB 电源适配器兼容、但在电源适配器的规格上没有签名"非标准兼容"、如果电源适配器符合 D+/D-握手电压的要求、如何在恒定条件下运行。
如果我买了一个2,4A 电源适配器三星或苹果,应用它的电压 D+ D- 引脚?
谢谢你
此致
Stefano
您好、Christian:
这是一个 USB 连接线连接到 USB 电源适配器,显然连接到墙上插座,但我认为我错了这个问题;显然我正在使用一个工作正常的 USB 适配器,能够给手机充电的大电流。
请确认这些要点、我们可能会给出答案。
USB 自动检测在 BC1.2上运行、同时在非标准适配器上运行?
什么是 START FIRST BC1.2或非标准?
如果首先启动 BC1.2、然后成功完成、那么在结束时、还会出现非标准检测?
如果 USB 适配器连接器按以下方式排列、会发生什么情况:

你怎么看?
谢谢你
BR Stefano
Stefano、您好!
什么是 start first BC1.2或非标准?
首先启动 BC1.2检测。
如果 BC1.2首先启动并成功完成、则在启动结束时也会出现非标准检测?
如果 BC1.2完成并且器件检测到 SDP/CDPP/DCP、则器件将进入二级检测。 如果器件已经检测到 SDP/CDP/DCP、则无需进行非标准适配器检测。
适配器并非由我们制造。 如果您在寻找非标准适配器、我建议与供应商联系。
此致、
Christian。
Christian、您好!
[报价 userid="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372018/bq25792evm-non-standard-adapter-recognition/5250797 #5250797"]如果设备已经检测到 SDP/CDP/DCP、则无需进行非标准适配器检测。[/QUOT]当我编写此代码时、我需要以2A 的电流进行充电。 如果 USB 适配器能够支持2,4A 但它被识别为 DCP, 我只能消耗1,5A 我不能使用最大可用功率.
适配器并非由我们制造。 如果您正在寻找非标准适配器、我建议与供应商联系。
我已经检查了12 USB 适配器和所有具有相同的 beavioure :它是能够2,4A 但被识别为 DCP,在这种情况下,我不能使用2,4A。 所有 USB 适配器都具有2、7V 电池的 D+ D-数据线、无法识别为分压器4。
问题不是 USB 适配器、问题是 D+ D-检测。 为什么未正确检测到? 我需要更改一些 BQ 配置?
更新:R1+R2 < 200欧姆
谢谢你
祝你一切顺利
Stefano
Christian、您好!
测试了我的默认寄存器 e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_Default.zip
电路原理图的更多信息、当我在我的 subjet 中写入时、我将使用 EVB。
谢谢您、BR
Stefano
Stefano、您好!
很抱歉耽误你的时间。
检测问题: 您能否移除 JP10并检查设备是否能够正确识别适配器?
输入电流问题: BQ25798正在检测适配器为 USB DCP-3.25A、因此 IINDPM 应设置为3.25A。 不过、ILIM_HIZ 引脚会钳制1400mA 周围的电流。 解决该问题的唯一方法是更改 ILIM_HIZ 引脚上的电阻分压器或禁用寄存器14中的 ILIM 引脚。
此致、
Christian。
Christian、您好!
显然 JP10未短路、我在打开该问题之前看到了原理图、这是一个很简单的可以发现的错误。
[报价 userid="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372018/bq25792evm-non-standard-adapter-recognition/5264616 #5264616"] 输入电流问题: BQ25798正在检测适配器为 USB DCP-3.25A、因此 IINDPM 应设置为3.25A。 不过、ILIM_HIZ 引脚会钳制1400mA 周围的电流。 解决该问题的唯一方法是更改 ILIM_HIZ 引脚上的电阻分压器或禁用寄存器14中的 ILIM 引脚。[/QUOT]这是错误的问题定义。
问题是:
自动检测处于活动状态的 BQ25798只能在 BC1.2标准中进行检测。 如果我使用 D+D-电压为 V2p8电压的非标准 USB 适配器、则不会将其识别为带分压器4的非标准适配器、同样的问题是、如果我使用 HVDCP USB 电源适配器、则会将其识别为 DCP-3、25。
的内容如下:
"。 此外、当检测到 USB DCP 时、如果 HVDCP 检测被主机启用、充电器会在 D+/D-上启动可调节高压适配器握手。 HVDCP 检测完成后、输入类型可能会发生变化。'
我设置 EN_HVDCP=1、但在总线上没有看到任何握手。
这是我在 EVB 上发现的问题。
谢谢你
此致
Stefano
Christian、您好!
VPIMID 是一种负载电阻器、我不是要进入实验室、现在我要使用电阻器来模拟负载
电池连接到端子块、外部电源仅连接到 J6连接器。
下面列出了一些使用的电源:
https://shop.ansmann.de/en/home-charger-hc430-black
https://www.amazon.it/dp/B0773HDJYM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
我的实验室我也有我使用的其他 PS;明天我会送你 P/N
这是我唯一拥有的电路板。
您的设置不正确、无法看到问题:
谢谢你
祝你一切顺利
Stefano
Stefano、您好!
您的 USB 适配器无法完成 DCP 解码、因为电流低于1.5A°;尝试使用2、4A 的电源
是、我使用了5V/2.4A
我删除了 J14并添加了 J21。 VBUS 状态报告非标准适配器、IINDPM 设置为2400mA


我使用了 Apple 的标准5V/2.4A 适配器。
在 ADC (V+)和 ADC (V-)读取0mV 的寄存器文件中、您是否能够启用这些功能?
在示波器捕获中、V+/V-上升到2.6V、然后上升到大约1V、然后恢复到2.6V。 所有适配器的结果是否相同
此致、
Christian。
Christian、您好!
在我的测试下、使用 Hansmann (2、4A)电源
-删除了 J P 14并添加了 J P 21.
- EN 特性、EN 自动检测、选择 EN ADC、EN OTG 取消选择 IINDPM=3250、充电电流= 500mA
-插入电源
- VBUS Status=USB DCP 3.25A
- ADC+D=2649mV、ADC-D=2648mV、3250mA
-不要开始充电


在您的寄存器文件 ADC (V+)和 ADC (V-)读数0mV 中、您是否能够启用这些选项?
移除 USB 电源后、我的寄存器就节省了、我使用非标准2、4A、我见到2、6V
[报价 userid="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372018/bq25792evm-non-standard-adapter-recognition/5271066 #5271066"]在示波器捕获 V+/V-中、电压最高为2.6V、然后降至约1V、然后再升至2.6V。 所有适配器的结果是否相同[/报价]这种转换在自动检测期间执行。
插入 J21后、ILIM 未被 HW 激活、但使用 EN_EXTILIM 时、我也可以由 SW 禁用;这是正确的吗?
如果我启用 OTG 模式、自动检测和充电不会启动;这是正确的吗?
BR
Stefano
Stefano、您好!
插入 J21后、ILIM 未被 HW 激活、但使用 EN_EXTILIM 时 、我也可以通过 SW 禁用;正确吗?
可以、可以通过设置 REG0x14[1]=0来禁用 ILIM。
如果我启用 OTG 模式、自动检测和充电不会启动;正确吗?
当满足条件时、应开始充电。 如果 OTG 被启用、并且适配器被插入、那么 OTG 位应该复位为零。

您是否尝试过在插入适配器后设置 REG0x11[7]=1以强制进行+/-D 检测?
此致、
Christian。
您好、Christian。
我与另一个在过去遇到过类似问题的团队交谈
我们讨论了26天、以了解这是一个已知问题... 很棒!!!
我们认为该问题与您使用的适配器有关
与我的适配器无关、它与您的 BQ25792算法检测相关、因为所测试的10电源具有相同的问题;这意味着您需要在数据表中写入"与 Apple 电源兼容..." 没有其他人"
我推荐使用 Apple 5V/2.4A 适配器、
比我需要写在我的产品的用户手册,只兼容苹果2,4A 适配器 ,希望它不会被淘汰生产,因为现在的标准正在转向更高的电流( PD 或 QC ); 它似乎不像一个很好的产品介绍给我。
恐怕要使用 HVDCP 适配器开始测试。
30年来我一直在使用 TI 组件、对组件和客户服务一直很满意、但在 finaò 3年中、这是非常灾难性的体验。
您并不是该问题的原因、因为您已经尽力而为、但它是 TI 组织错误的原因。
谢谢你
此致
Stefano