This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:PCB 上 LP5860的可闻噪声问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379230/lp5860-audible-noise-issue-with-lp5860-on-our-pcb

器件型号:LP5860

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我们在当前项目中使用 LP5860组件、并且已相应地组装了一个 PCB。 遗憾的是、我们遇到了一个问题、即 PCB 产生可闻噪声、因此我们无法识别源。

我们已经采取了以下措施:
将所有陶瓷电容器替换为钽电容器。
将内部频率从62.5kHz 增加到125kHz、从而将可闻噪声移到了更高的频率。
使用实验室电源为 PCB 供电。

尽管发生了这些变化、问题仍然存在。 您能帮助我们确定并解决这种可闻噪声的原因吗?

我们非常感谢你在这方面的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您能否确保此噪声的来源是 LP5860? 或者您能帮助我展示一下您的原理图吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的反馈。 我们可以确认可闻噪声来自前面板电路板。 我们的过程如下:

       我们对芯片进行编程。
       然后、我们断开前面板与处理器板的连接。
       即使在断开连接后、前面板板上仍有可闻噪声。

    但是、声音只在特定的亮度水平下出现、而不是全部出现。

    BR, Harry.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您能告诉我 LP5860的当前寄存器配置、例如扫描线数、PWM 占空比吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    寄存器配置:

    Dev_initial:0x5B // Max_Line_Num (1011)、Data_Ref_Mode = Mode2 (01)、PWM_Fre = 62.5kHz (1)
    DEV_CONFIG1:0x07 // SW_BLK (0)、PWM_PWM Scale_Mode (1)、PWM_PWM1 Phase_Shift (1)、CS_ON_Shift (1)
    DEV_CONFIG2:0xFE // LSD 3 (11)、Comp_Group 2 (11)、Comp_Group 1 (11)、ld rem (1)、Comp_Group rem (0)
    DEV_CONFIG3:0xFF // Down_Deghost (11)、Up_Deghost (11)、Maximum_Current = 50mA (111)、(Up_Deghost_ 1)

    颜色电流= 100%
    点电流= 100%

    全局 PWM = 100%
    PWM 独立= 100%
    定义了 PWM 组= 2个组。 当一个组设置为最大值(100%)、另一个组设置为不同于100%(约70%)时、似乎会出现最大可闻噪声。 如果两组的值相同、则没有噪声。

    BR, Harry.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您提供此配置、请给我一些时间、我将在 EVM 上进行测试、看看我是否能在 EVM 上听到此噪声。 我会尽快回复你。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    很抱歉延迟、感谢您的耐心、我几天后就要离开、明天会回到办公室。 我明天会在 EVM 上进行测试并回复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    请参阅下面 EVM 板上的寄存器配置:

    我连接了 EVM 视频、从 EVM 板没有听到任何噪声。 我怀疑您听到电路板噪音的原因是布局问题。

    e2e.ti.com/.../0703_5F00_1.mov

    BR、Jared