工具与软件:
尊敬的支持团队:
我们在当前项目中使用 LP5860组件、并且已相应地组装了一个 PCB。 遗憾的是、我们遇到了一个问题、即 PCB 产生可闻噪声、因此我们无法识别源。
我们已经采取了以下措施:
将所有陶瓷电容器替换为钽电容器。
将内部频率从62.5kHz 增加到125kHz、从而将可闻噪声移到了更高的频率。
使用实验室电源为 PCB 供电。
尽管发生了这些变化、问题仍然存在。 您能帮助我们确定并解决这种可闻噪声的原因吗?
我们非常感谢你在这方面的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我们在当前项目中使用 LP5860组件、并且已相应地组装了一个 PCB。 遗憾的是、我们遇到了一个问题、即 PCB 产生可闻噪声、因此我们无法识别源。
我们已经采取了以下措施:
将所有陶瓷电容器替换为钽电容器。
将内部频率从62.5kHz 增加到125kHz、从而将可闻噪声移到了更高的频率。
使用实验室电源为 PCB 供电。
尽管发生了这些变化、问题仍然存在。 您能帮助我们确定并解决这种可闻噪声的原因吗?
我们非常感谢你在这方面的支持。
尊敬的 Jared:
寄存器配置:
Dev_initial:0x5B // Max_Line_Num (1011)、Data_Ref_Mode = Mode2 (01)、PWM_Fre = 62.5kHz (1)
DEV_CONFIG1:0x07 // SW_BLK (0)、PWM_PWM Scale_Mode (1)、PWM_PWM1 Phase_Shift (1)、CS_ON_Shift (1)
DEV_CONFIG2:0xFE // LSD 3 (11)、Comp_Group 2 (11)、Comp_Group 1 (11)、ld rem (1)、Comp_Group rem (0)
DEV_CONFIG3:0xFF // Down_Deghost (11)、Up_Deghost (11)、Maximum_Current = 50mA (111)、(Up_Deghost_ 1)
颜色电流= 100%
点电流= 100%
全局 PWM = 100%
PWM 独立= 100%
定义了 PWM 组= 2个组。 当一个组设置为最大值(100%)、另一个组设置为不同于100%(约70%)时、似乎会出现最大可闻噪声。 如果两组的值相同、则没有噪声。
BR, Harry.
哈利、您好!
请参阅下面 EVM 板上的寄存器配置:

我连接了 EVM 视频、从 EVM 板没有听到任何噪声。 我怀疑您听到电路板噪音的原因是布局问题。
e2e.ti.com/.../0703_5F00_1.mov
BR、Jared