This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:电源设计的 PSPICE 中的低输入电压降压仿真问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378858/tps62903-issue-with-low-vin-buck-simulation-in-pspice-for-power-supply-design

器件型号:TPS62903

工具与软件:

大家好、电源管理、我是一名 FAE 实习生、从事电源设计项目、仿真时遇到了一些问题。 您能否帮我了解设计可能有什么问题或者是否存在仿真问题? 我粘贴了以下原理图以及元件选择和配置的原因。

-12V 标称电源作为所需的标称输入、在范围内(3V-17V)

-10微法电容、如数据表中应用原理图所示

-Mode/S-conf 电阻器为11.0K、因为所需的开关频率是1MHz、在自动 PFM 模式下、并使用外部反馈进行电压调节

-SS/TR 电容器为30pF、可缩短软启动斜坡时间

-PSPICE 连接到接地(不会让它在 PG 模拟中浮动)

 如数据表中应用原理图所示、指定2.2微亨的-SW 电感器和22微法拉的去耦电容器、用于推荐使用的1MHz 开关频率 LC 滤波

113k 的-r1和24.9k 的 R2、以获得3.322V 输出(~3.3V)

此外、对于 EVM 测试、电感器容差为20%和电容器容差为10%是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sir、先生

    您在仿真中遇到的问题是什么?

    您使用的负载是什么? 是电阻器吗?

    从原理图中可以看到 CSS 可能 有点小。 我建议您将其更改为300pF。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、此设计的目标是在最大3A 的电流下获得3.3V 的输出 我将电阻器配置为外部反馈配置(根据数据表)、以输出3.3V 电压。 我最终连接了一个负载(电阻器)、但它看起来在仿真中的行为不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您 在仿真中的行为不正常、您是否有要显示的仿真结果?

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin、我在 WebEx 上向你发送了一封电子邮件。 此外、我注意到没有适用于 TPS62903的测试电路、但 TPS62903Q1有一个测试电路。 这是否足以对62903 (非 Q1版本)进行建模?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    是的、没错。

    Q1和非 Q1版本之间没有区别。

    谢谢

    Colin