Other Parts Discussed in Thread: TPS62903
工具与软件:
大家好、电源管理、我是一名 FAE 实习生、从事电源设计项目、仿真时遇到了一些问题。 您能否帮我了解设计可能有什么问题或者是否存在仿真问题? 我粘贴了以下原理图以及元件选择和配置的原因。

-12V 标称电源作为所需的标称输入、在范围内(3V-17V)
-10微法电容、如数据表中应用原理图所示
-Mode/S-conf 电阻器为11.0K、因为所需的开关频率是1MHz、在自动 PFM 模式下、并使用外部反馈进行电压调节
-SS/TR 电容器为30pF、可缩短软启动斜坡时间
-PSPICE 连接到接地(不会让它在 PG 模拟中浮动)
如数据表中应用原理图所示、指定2.2微亨的-SW 电感器和22微法拉的去耦电容器、用于推荐使用的1MHz 开关频率 LC 滤波
113k 的-r1和24.9k 的 R2、以获得3.322V 输出(~3.3V)
此外、对于 EVM 测试、电感器容差为20%和电容器容差为10%是否合适?