工具与软件:
你好。
我已经使用此 IC 设计了隔离式直流/直流转换器、现在正在对其进行测试。
我问这个问题是因为我在测试过程中遇到了一个问题、我无法再解决这个问题。
在 IC 的启动序列中、我获得了第一个脉冲、但下一个脉冲未输出。
我确认 VCS 已达到0.28V、而且 RUN 信号为高电平。
如果还有其他需要检查的内容、请告诉我。
谢谢你。
C1:PWML
C2:运行
C5:VCS
C6:电流检测分流器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
我已经使用此 IC 设计了隔离式直流/直流转换器、现在正在对其进行测试。
我问这个问题是因为我在测试过程中遇到了一个问题、我无法再解决这个问题。
在 IC 的启动序列中、我获得了第一个脉冲、但下一个脉冲未输出。
我确认 VCS 已达到0.28V、而且 RUN 信号为高电平。
如果还有其他需要检查的内容、请告诉我。
谢谢你。
C1:PWML
C2:运行
C5:VCS
C6:电流检测分流器
Hi Hirotsugu-san、
感谢您联系 UCC28780。
如果仅观察到一个宽度为2 µs 的 PWML 脉冲、则可能存在三种主要可能性。
1. CS 引脚相关故障-短路或电压过低。 在这种情况下、可以通过移除选择适当的短路电流检测电阻来解决问题。 或 CS 引脚可能无法在2us 内达到280mv。 在这种情况下、可能需要检查 Lm 值。
2.输入电压过低。 将输入电压增加到输入电压的90%。
请遵循此文档中有关启动转换器的调试提示。
此致、
Harish