This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:启动问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380335/ucc28780-startup-issues

器件型号:UCC28780

工具与软件:

你好。
我已经使用此 IC 设计了隔离式直流/直流转换器、现在正在对其进行测试。
我问这个问题是因为我在测试过程中遇到了一个问题、我无法再解决这个问题。
在 IC 的启动序列中、我获得了第一个脉冲、但下一个脉冲未输出。
我确认 VCS 已达到0.28V、而且 RUN 信号为高电平。
如果还有其他需要检查的内容、请告诉我。

谢谢你。

C1:PWML

C2:运行

C5:VCS

C6:电流检测分流器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu-san、

    感谢您联系 UCC28780。

    如果仅观察到一个宽度为2 µs 的 PWML 脉冲、则可能存在三种主要可能性。

    1. CS 引脚相关故障-短路或电压过低。 在这种情况下、可以通过移除选择适当的短路电流检测电阻来解决问题。 或 CS 引脚可能无法在2us 内达到280mv。 在这种情况下、可能需要检查 Lm 值。

    2.输入电压过低。 将输入电压增加到输入电压的90%。

    请遵循此文档中有关启动转换器的调试提示。

    https://www.ti.com/lit/an/slua982/slua982.pdf?ts = 1719508166527&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28780

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish。

    感谢您的答复。

    在示波器图像中可以看到、VCS 达到0.28V、PWM 脉冲宽度小于1us。


    脉冲宽度似乎随着电源电压的降低而变长、

    因此、在 VCS 达到0.28V 之前、这个操作似乎能够正常工作。

    我还检查了电阻器 Ropp 开路时是否产生了3个 PWM 脉冲、

    但只产生了一个小于1us 的 PWM 脉冲。

    此致。

    Suzuki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu-san、

    您能否转交原理图并告诉我们它们的输入/输出电压条件和负载?

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish-San

    我很抱歉、但公司政策不允许我们向公众公开披露原理图。
    我们能否在更加封闭的区域继续讨论?

    此致。

    Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu-san、

    请通过内部邮件联系我们、我们可以分享原理图。

    谢谢你

    此致、

    Harish