Other Parts Discussed in Thread: LM5156, PTB48560B, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTB48560B 主题中讨论的其他器件: LM5155、LM5156
工具与软件:
您好!
我们要求隔离式直流/直流转换器具有以下提及的规格、
输入电压:3.3V 至5V
输出电压:3.6V
输出功率:60W
输入与输出应相互隔离
效率:90%
我们得到了此器件型号 PTB48560B、它是适用于上述规格的 NRND 任意替代器件型号