This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTB48560B:请提供另一个处于正在供货状态的替代器件型号

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, PTB48560B, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382605/ptb48560b-please-provide-another-alternate-part-number-which-is-active-status

器件型号:PTB48560B
主题中讨论的其他器件: LM5155、LM5156

工具与软件:

您好!

我们要求隔离式直流/直流转换器具有以下提及的规格、

输入电压:3.3V 至5V
输出电压:3.6V
输出功率:60W
输入与输出应相互隔离
效率:90%

我们得到了此器件型号 PTB48560B、它是适用于上述规格的 NRND 任意替代器件型号


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    感谢您联系我们。  抱歉、我们的团队没有支持3.3V 输入电压隔离设计的器件。  让我将您的线程转发到我们的 BCC 组、他们可能会检查反激式中的 LM5155/56是否支持该功能。   请在接下来的几天内等待他们的回复、因为他们处于不同的时区。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    热性能上、可以在反激式配置中使用 LM5155或 LM5156。 但是、为此、您必须使用一个小型预升压器或电荷泵来为 IC 提供偏置。 此外、效率很可能不会达到90%。

    此致、

    Moritz