This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289-Q1:Vin=12V 且 Vout=20V 时的输出容量

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55289-Q1, TPS55288-Q1, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382060/tps55289-q1-output-capacity-when-vin-12v-and-vout-20v

器件型号:TPS55289-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55289TPS55288-Q1TPS55288

工具与软件:

嗨、团队:

根据产品说明书、输入电压为12V 时、TPS55289可提供60W 的功率。

但根据图5-9、当 Vin=12V 且 Vout=20V 时最大输出电流为4A。 是否意味着 TPS55289-Q1可以在 Vin=12V 且 Vout=20V 时输出80W?

谢谢!

此致!

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    从平均电感器电流限值来看、TPS55289-Q1可在12Vin 时支持80W、但热性能会差。 如果需要、建议选择具有更好热性能的 TPS55288-Q1。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    感谢您的答复。 我的客户现在正在无线充电器项目中使用 MPQ4262。 我发现 TPS55288和 MPQ4262的性能基本一致。 我们是否有任何能够吸引客户兴趣的规格优势?

    此致、

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    您能否通过电子邮件与我们分享申请和客户项目信息? 我们可以对此进行更多讨论。

    BRS、

    布莱斯