请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55289-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS55289、 TPS55288-Q1、 TPS55288
工具与软件:
嗨、团队:
根据产品说明书、输入电压为12V 时、TPS55289可提供60W 的功率。
但根据图5-9、当 Vin=12V 且 Vout=20V 时最大输出电流为4A。 是否意味着 TPS55289-Q1可以在 Vin=12V 且 Vout=20V 时输出80W?
谢谢!
此致!
灰色