Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们将3节电池(4000mA)与电量监测计 IC bq40z50R1搭配使用。 化合物 ID 为1738。
我们观察到、在完成电池的学习周期后、它在10200或10100时显示为0%
大多数情况下、它在1%时完全死机、有时甚至在0%时工作。
你能告诉我们根本原因是什么吗? 以便我们可以根据需要进行一些寄存器设置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们将3节电池(4000mA)与电量监测计 IC bq40z50R1搭配使用。 化合物 ID 为1738。
我们观察到、在完成电池的学习周期后、它在10200或10100时显示为0%
大多数情况下、它在1%时完全死机、有时甚至在0%时工作。
你能告诉我们根本原因是什么吗? 以便我们可以根据需要进行一些寄存器设置。
您好!
这很可能是您出现问题的原因。 您需要使用 GPCCHEM 工具来获得 chemID 匹配、DOD%误差为3%或更低。
以下链接将提供帮助。
Chemical ID 选择工具(GPC)简易指南(修订版 A)
此致、
Evan