This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:快速消耗电池电量百分比

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380457/bq40z50-r1-battery-percentage-drain-fast

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将3节电池(4000mA)与电量监测计 IC bq40z50R1搭配使用。 化合物 ID 为1738。


我们观察到、在完成电池的学习周期后、它在10200或10100时显示为0%

大多数情况下、它在1%时完全死机、有时甚至在0%时工作。

你能告诉我们根本原因是什么吗? 以便我们可以根据需要进行一些寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用 GPCCHEM 工具选择了 ChemID 1738?

    您能否共享该工具的输入数据和报告?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我们刚刚从 BQStudio 读取了 chemID。
    并且还完成了学习循环、所以这是否是个问题。

    我们来了解一下为什么在相同的电池百分比下、它在对电池进行充电和放电时显示不同的电压。 尤其是1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来像是 chemID 错误。 请说明选择 ChemID1738的原因。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它使用相同的 CHEMID 进行了预编程、我想可能是因为它是带3节电池的4000mA 系列电池。  

    附加 BQStudio 中的化学物质编程 GUI 屏幕截图。

    请针对上述电池建议一些其他 CHEMID、我们可以在最后尝试。充分利用电池电源的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很可能是您出现问题的原因。 您需要使用 GPCCHEM 工具来获得 chemID 匹配、DOD%误差为3%或更低。  

    以下链接将提供帮助。

    GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    Chemical ID 选择工具(GPC)简易指南(修订版 A)

    此致、

    Evan