This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:I2C 电量监测计故障

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381540/bq27220-i2c-failure-of-fuel-gauge

器件型号:BQ27220

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我有一个 I2C 通信故障问题。  

我们正在使用该电量监测计来查看我们的电池的 SOC、但我不清楚、有时它不会显示电量监测计的 SOC 水平。  

我检查了 I2C 通信总线、结果显示下降、没有显示任何内容。  

此器件上有10k 个上拉电阻器(采用1.8V 电源轨)、SDA、SCL 显示的迹线与下面相同。  

这可以通过触摸 I2C 到 GND 的其中一个引脚而不超过一秒来重现。  

如果我们想摆脱这种症状、则移除电池连接器并重新连接主板、从而关闭主板电源。  

 在数据表中、建议在总线上使用外部1M Ω 下拉电阻器以避免输入悬空、我觉得这与该问题有关。  

请与我一起调查并讨论此症状。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过10k Ω 上拉电阻器上拉至仅1.8V 似乎是低电压。 请尝试将这些线路上拉至3.3V。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonny、当我将它施加到3.3V 上拉电压时、它仍然没有工作。 因此、我认为这不能解决问题。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我提供您的原理图吗?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny、这是原理图。

    您能否说明 BQ27220数据表中提到的1M Ω 下拉电阻?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1M Ω 电阻用于确保 SDA 和 SCL 线不悬空。 如果在正常运行期间外部上拉电阻器与 SDA 和 SCL 断开连接、则建议使用1M Ω 电阻器。  

    此致、  

    Jonny。