工具与软件:
大家好、团队成员:
我有一个 I2C 通信故障问题。
我们正在使用该电量监测计来查看我们的电池的 SOC、但我不清楚、有时它不会显示电量监测计的 SOC 水平。
我检查了 I2C 通信总线、结果显示下降、没有显示任何内容。
此器件上有10k 个上拉电阻器(采用1.8V 电源轨)、SDA、SCL 显示的迹线与下面相同。

这可以通过触摸 I2C 到 GND 的其中一个引脚而不超过一秒来重现。
如果我们想摆脱这种症状、则移除电池连接器并重新连接主板、从而关闭主板电源。
在数据表中、建议在总线上使用外部1M Ω 下拉电阻器以避免输入悬空、我觉得这与该问题有关。
请与我一起调查并讨论此症状。
谢谢!