工具与软件:
您好!
我计划设计一种 USB - PD 电力输送系统、以满足以下要求。 
请建议 BQ24192是否适合上述要求。 平均负载要求约为8W、峰值功率要求约为25W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我计划设计一种 USB - PD 电力输送系统、以满足以下要求。 
| Sl 编号 | 技术 | |
| 1. | 输入电源 | |
| 2. | 电源适配器 | 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A |
| 3. | 移动电源 | 5V/3A、5V/2A |
| 电池充电器要求 | ||
| 4. | 电池充电电流 | 主题 |
| 5. | 最大充电电压 | 4.2V 或4.1V |
| 6. | 电池类型 | 锂离子电池3.6标称电压 |
| 7. | 电池最小工作电压 | 2.8或2.85V |
| 输出功率要求 | ||
| 8. | 输出 SYS 电压 | 4.1V 或4.2V |
| 9. | 输出 SYS 电流(持续) | 4.5A (如果在峰值需求的情况下电池能够提供电源) |
| 10. | 电池放电电流 | 6A (连续)、9A (峰值) |
请建议 BQ24192是否适合上述要求。 平均负载要求约为8W、峰值功率要求约为25W
您好!
此器件的输入支持为3.9V 至17V、输入电流为100mA 高达3A、因此我认为这应该足够了。
在充电电流方面、它可支持3.5V 至4.4V 的500mA 至4.5A 以及2.8V 或3.0V 的 BATLOWV。 因此、在这种情况下、它也应该足够了。
该器件的最大建议工作 SYS 电流为4.5A。 对于 IBAT 放电、它可以处理6A 连续电流和9A 峰值电流(最长1秒)。
根据您的所有要求、此充电器应该能够支持您的应用。
此致、
Juan Ospina
您好、Juan:
感谢您之前的答复。
我还有一些有关 BQ24192的其他问题、特别是有关其动态电源管理(DPM)的问题:
输入电流限制设置对于触发器件中的补充模式(即电池开始放电以支持负载需求的位置)有多重要?
在我们的应用中、使用 BQ24192实现25W 的峰值负载需求需要电池为负载补充电流(因为 ISYS 限制为4.5A、而电池放电电流范围为6A 持续电流至9A 峰值电流)。
例如、如果我连接一个15V/3A (45W)适配器并将输入电流限制设置为3A、即使在峰值负载(25W)下、适配器也不会超过此限制。 然而,由于尚未超过 ILIM 且补充模式尚未激活(意味着未发生电池放电),设备是否会从 SYS 消耗超过4.5A 的电流(可能为5、6或7A ,取决于 VSYS )?
尊敬的 Binyamin:
触发器件补电模式的输入电流限制设置(即电池开始放电以支持负载需求的位置)的重要性如何?
输入电流限制(与 VINDPM 一起)将决定可以从输入端拉出的最大电流量。 如果系统负载显著超过该限制(超过编程的充电电流)、则电池将开始补充。 这非常具有应用特定性、在某些情况下、负载的峰值远大于输入电流限制、在其他情况下、系统负载始终远低于输入电流限制。
例如、如果我连接一个15V/3A (45W)适配器并将输入电流限制设置为3A、则即使在峰值负载(25W)下、适配器也不会超过此限制。 但是,由于尚未超过 ILIM 且补充模式尚未激活(意味着未发生电池放电),设备是否会从 SYS 消耗超过4.5A 的电流(可能为5、6或7A ,取决于 VSYS )?
如果 SYS 上出现大负载、那么器件将在 SYS 上汲取超过4.5A 的电流。 这超出了建议的运行条件、因此不建议在器件大部分运行期间发生这种情况、但器件应能够提供该电流。 因此、这应该没有问题。 即使超过了 ILIM、也可以通过电池补充 SYS 负载以获得更高的电流消耗。
此致、
Juan Ospina