主题中讨论的其他器件: TL331、 TL431
工具与软件:
您好!
使用 ATL431控制 P 沟道功率 MOSFET 时遇到问题、如下图所示。 事后看来、我不会再将 ATL431用于此应用、而是在项目进展期间寻求有关如何纠正问题的建议。 问题是 Q1部分导通、并且由于 ATL431的逐渐导通行为而过热。 当输入低于阈值时、R5保持 Vgs~0。 当 输入电压缓慢上升(1V/min)时、接近2.50V 阈值时、ATL431参与导通、从而降低 Vgs (VR1out - Vinput)、Q1开始导通。 存在有限的输入电流(R6)、R4远低于 R7、 因此流入 ATL431的电流受到限制、因此它无法调节到2V 并完全导通 Q1。
是否有任何关于如何解决此问题的建议?