This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:使用 ATL 控制连接负载的 P-MOSFET 时出现问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, TL331, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374168/atl431-problems-using-atl-to-control-p-mosfet-with-connected-load

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件: TL331TL431

工具与软件:

您好!

使用 ATL431控制 P 沟道功率 MOSFET 时遇到问题、如下图所示。 事后看来、我不会再将 ATL431用于此应用、而是在项目进展期间寻求有关如何纠正问题的建议。 问题是 Q1部分导通、并且由于 ATL431的逐渐导通行为而过热。 当输入低于阈值时、R5保持 Vgs~0。  当 输入电压缓慢上升(1V/min)时、接近2.50V 阈值时、ATL431参与导通、从而降低 Vgs (VR1out - Vinput)、Q1开始导通。 存在有限的输入电流(R6)、R4远低于 R7、 因此流入 ATL431的电流受到限制、因此它无法调节到2V 并完全导通 Q1。  

是否有任何关于如何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对该器件行为的详细说明。 为了帮助进行调试、您能回答这些问题吗?

    1.能否提供输入电压和 输出电压的示波器捕获图?

    2.您能告诉我当 Vinput 开始达到/超过阈值时、R7上的电流是多少吗?

    3.这是在每一个 ATL431器件发生,少数,还是仅仅一个?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在过去几天内、我没有看到对此主题的任何响应、因此我将关闭它。 若要重新打开该线程、只需回复这条消息、我就可以继续为您描述的问题提供帮助。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰克逊,对不起的响应晚了。 问题的根源在于输入电压的斜升速率非常慢、没有足够的 "过驱"电压使 ATL431从悬空状态切换到下拉状态(~2V)。   数据表中对此进行了讨论。 我更改了设计以使用 TL431生成基准电压、然后添加了 TL331来执行电压比较和 MOSFET 控制。 新方法按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴这种新方法使用了 TL431。

    谢谢!

    Jackson