This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:启动时 VDD_1V2 (Buck3)电源轨上的1V8反馈

Guru**** 2547830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373343/tps65219-1v8-feedback-on-vdd_1v2-buck3-rails-on-startup

器件型号:TPS65219

工具与软件:

您好!

我们目前正在使用 TPS6521903 PMIC 为 SoC 供电的新模块上设计 AM6254 SoC。 在上电序列期间、电源轨按照 SLVUCJ2至 Buck3 (1V2)中的定义斜升、然后 PMIC 断电并在完全关断之前重试两次。 测量 Buck3 (1V2)电源轨后表明、它在 电源轨激活之前正将1V8反馈到电源轨上、从而导致 PMIC 停止、重试、最终终止上电序列。

请参阅  处理器论坛上链接发布的 am625-vdd_1v8-vdda_1v8-feedthing-on-vdd_1v2-rails-on-startup、了解更多详细信息以及为找到该问题而进行的各种尝试。

如果有任何见解、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 如果 PMIC 电源轨与负载断开连接、它是否执行完整的上电序列?

    您能否在可搜索的 PDF 中共享原理图?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    是的、移除 SoC 后、电源轨全部按顺序出现。 我已按需附上了原理图。

    此致、

    Christiaan


    e2e.ti.com/.../SOM_2D00_001001_2D00_000_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享原理图。 我会在接下来的24-48小时内查看并提供反馈。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christiaan:

    感谢您的耐心。 我看了原理图、发现 PMIC VSEL_SD 引脚缺少外部上拉或下拉电阻器、该外部上拉或下拉电阻器定义了初始引脚状态并在启动时设置 LDO1输出电压。 TPS6521903上的 VSEL_SD 引脚配置为通过以下极性设置 LDO1上的输出电压:  

    • VSEL_SD 高电平 、LDO1=3.3V (PVIN_LDO1上需要3.3V)
    • VSEL_SD 低电平 、LDO1=1.8V

    我注意到的另一点是、RESETSTATz 缺少 Sitara 建议的外部10K 下拉电阻、该外部下拉电阻用于在 SoC 结束复位和上电期间将 RESET 引脚保持为低电平。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的付出。

    我已将 RESETSTATz 引脚拉至低电平、故障没有变化。 VSEL_SD 引脚 I 已拉至高电平(LDO1 = 3V3)和低电平(LDO1 = 1V8)、但故障仍然相同。

    谢谢!

    Christiaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christiaan:

    如果您修复了我之前电子邮件中突出显示的两项内容、并且 PMIC 能够在负载断开连接时成功执行上电序列、则问题可能与 PMIC 无关。 下面是我的后续问题:

    • nRSTOUT 变为高电平后、PMIC 保持开启多长时间?

    • 您能否共享关闭所有 PMIC 电源轨的示波器捕获? 请使用较小的时间标度、以便我们可以看到第一个轨关闭是谁。

    • PMIC 首次关断后、在第二次尝试时(再次关断之前)、您是否可以读取 PMIC 中断寄存器(即地址0x2B)?   

    • 您可以测量或扫描 PMIC 区域的热性能吗? 您可以使用热像仪或任何其他方法、以便查看 PMIC 是否 触发热 关断。  

    • 您是否已经捕获了输出电流? 我想了解导致 PMIC 关断的具体故障。 这可能是电流限制、热关断等

    • PMIC 使能引脚是否始终保持高电平?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    要回答您的问题:

    1) 1)在 SoC 处于电路中时、nRSTOUT 引脚从不会变为高电平。 根据 SLVUCJ2图2-1、nRTSOUT 仅在 SoC 振荡器启动后才会变为高电平。 PMIC 会在此之前关闭、当它尝试启动 BUCK3时。 移除 SoC 后、PMIC 的行为符合预期。

    2) 2)我已附上示波器图像 a)启动、 b)第一次关断、c)整个上电序列。 请注意:3V3源自 U10降压转换器、1V8是 BUCK2、LDO1/LDO3/LDO4都在 BUCK2的1ms 内出现、1V2应该是 BUCK3电源轨、BUCK1/LDO2永远不会出现。

    3)我必须在这方面回到你的身边。 我必须导入 TPS65219开发板。

    4)热像仪不能捕捉到任何产生的显著热量,但 PMIC 也只打开100毫秒,我没有足够高的帧速率摄像头来获取任何有用的东西。

    5) 5) 将通过 TPS65219开发板进行测量。

    6) 6)是。

    此致、

    Christiaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提供捕获。 我将在24小时至48小时内进行审核并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。 我看到 Buck3输出电压高于1.2V。 连接 SoC 后、似乎存在反馈问题、迫使 Buck3上的电压接近1.8V。 PMIC 预计在 Buck2打开 Buck3后等待~3ms。  

    这似乎是 DDR 路由的一个问题。 您能否分享 DDR 的原理图?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    DDR 原理图位于所附文档的第4页。

    此致、

    Christiaan

    e2e.ti.com/.../2870.SOM_2D00_001001_2D00_000_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christiaan,

    我无法在 DDR 原理图上找到能够解释反馈问题的路径。 如果在断开负载与输出轨的连接后 PMIC 按预期工作、那么我建议继续与处理器团队一起调查。  

    谢谢!

    Brenda